Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la solution de substitution au Contrôleur Permanent d'Isolement VIGILOHM THR ?

Le Contrôleur Permanent d’Isolement VIGILOHM THR est substituable par:

1. la fonction de protection ANSI 59N (maximum de tension résiduelle) d'un relais de protection SEPAM.

Sa mise en oeuvre est simple et peut être, dans certains cas, moins coûteuse que la seconde solution.
Surtout si l'installation dispose d'un Sapam pour d'autres besoins avec une mesure de tension.

Associée à la fonction 67N, la fonction de protection ANSI59N permet la localisation du départ en défaut.

2. la gamme VIGILOHM XM200, XM300 pour les tensions inférieures à 1200V.

Application non couverte: le THR utilise l'injection d'un signal dans le réseau afin de mesurer la résistance d'isolement de ce réseau.
Ainsi le THR a la possibilité de surveiller un réseau hors tension (Exemple: un moteur dont le disjoncteur de raccordement au réseau est ouvert).

Les solutions de substitution proposées sont basées sur la mesure de la tension résiduelle et ne peuvent donc pas fonctionner sur un réseau hors tension.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?