Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le comportement des tableaux Prisma Plus vis-à-vis de la CEM type 2 ?

Les tableaux électriques Schneider Electric ne sont pas émetteurs d'ondes électromagnétiques.

L'émission des ondes dépend de l'appareillage (Masterpact, centrale de mesure, automate, ...) installé dans chaque tableau et non du tableau en lui-même.
Dans ce cas, les compatibilités électromagnétiques spécifiques à chaque appareil doivent être prises en compte.

Les tableaux électriques Prisma Plus sont conformes à la norme. Consulter le paragraphe 7.10.2 de la norme CEI 60439-1.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?