Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la température d'utilisation et de stockage des interrupteurs de la gamme I ?

La température d'utilisation des interrupteurs I est comprise entre - 20°C et +50°C sans déclassement.

Leur température de stockage doit être comprise entre - 40°C et + 100°C.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?