Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'Indice de Protection (IP) d'une enveloppe de protection extérieure pour un transformateur TRIHAL ?

Pour l'intérieur, l'enveloppe de protection standard du transformateur TRIHAL a un IP31.

Hors standard et pour l'intérieur, une enveloppe IP23 pour une atmosphère polluée peut être installée.

Pour l'extérieur et sur étude, une enveloppe de protection IP35 minimum peut être commandée.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?