Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de remplacer les ampoules des voyants V références 15106 à 15110 et 15142 ?

Les voyants V références 15106 à 15110 et 15142 ne sont plus commercialisés.

Ces voyants ont été remplacés par la nouvelle gamme de voyants à LEDs (non interchangeables).
Cette technologie:

  • est sans maintenance.
  • permet une durée de vie importante.

Afin de remplacer des ampoules défectueuses de l'ancienne gamme, contacter le fabriquant d'ampoules Orbitec:

ORBITEC
28 rue Fernand Pelloutier
92582 CLICHY CEDEX

Téléphone : +33 (0)1.47.15.54.54
Fax général : +33 (0)1.42.70.16.67

Mail : commercial @ orbitec.fr

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?