Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de commander un module ATB1S ?

Le module ATB1S n'est plus commercialisé.
Il s'agit d'un module 1 entrée / 1 sortie exploitable uniquement par les centrales isis60 et isis900.

Ce module est disponible dans le cadre d'un échange standard et avec restitution du produit défectueux sous la référence 15486PR.

L'ATB1S peut être remplacé par un module 2E/2S.

Attention:
L'ATBS1 permet de brocher mécaniquement les télérupteurs TL et relais RLI afin de simplifier le câblage:

  • de la commande.
  • et du retour de position.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?