Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de se connecter à Powersuite avec un VW3CANTAP2 sur deux variateurs ?

Le boitier VW3CANTAP2 permet le raccordement de deux variateurs à un bus CanOpen via les prises S1 et S2.

Le connecteur S3 permet d'utiliser le logiciel Power sur ces deux variateurs en se connectant directement sur la prise S3 du boitier sans qu'il n'y ait besoin de déconnecter quoique ce soit au niveau des variateurs.

 

Image


 


Pour accéder aux deux variateurs à partir de POWERSUITE, il est nécessaire de paramétrer :
 

  • la connexion : de type multipoints,
  • le port de communication du PC : exemple COM1,
  • la vitesse,
  • la parité,
  • l'adresse Modbus de l'équipement souhaité. Les deux variateurs disposeront obligatoirement d'adresses différentes.

     

Image

   

Attention : Pour avoir une reconnaissance de deux équipements connectés simultanément sur le VW3CANTAP2, ils doivent posséder des adresses modbus différentes.

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?