Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer les échanges en communication Modbus sur un ATV21 ou un ATV212 ?


Le variateur de vitesse ATV212 a été conçu pour alimenter les moteurs de pompe ou de ventilateur dans le secteur tertiaire pour de la climatisation, chauffage, etc.

Par rapport au variateur ATV21 aujourd'hui en arrêt de commercialisation, le variateur ATV212 dispose de quelques fonctionnalités supplémentaires du type "mode feu" ou "gestion des ventelles", par contre la gestion de la communication modbus est identique.


L'ATV21 et l'ATV212 permettent les échanges en communication Modbus grâce aux blocs indexés.

Ils permettent de regrouper les paramètres utiles à l'application dans 2 tableaux de mots consécutifs pour effectuer une transaction de lecture unique et une transaction d'écriture unique.

Le code requête utilisé pour la lecture des blocs indexés est 16#1875
Le code requête utilisé pour l'écriture des blocs indexés est 16#1870


Configuration des blocs indexés :   

Image
 


















 Pour configurer les variateurs ATV21 ou ATV212 , consulter le lien suivant : configuration modbus des variateurs ATV21 ou ATV212.


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?