Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que la bride CEM est livrée avec les variateurs ATV12 ou ATV11 ?


ATV12

Les platines CEM de bridage des câbles ne sont pas non plus fournies avec le variateur ATV12, il est nécessaire de les commander sous la dénomination de kit de conformité CEM :
 

 


 

ATV11

La platine CEM de bridage des câbles n'est pas fournie avec le variateur ATV11.

Elle doit être commandée séparément sous la référence VW3A11831.

Du fait de l'obsolescence de ce variateur, cette pièce n'est plus disponible.
 

Remarque

Le variateur de vitesse ATV11 a été commercialisé jusqu'en 2010, il est maintenant remplacé par le variateur ATV12.

Il s'agit de variateurs économiques pour entraînement de moteur de faible puissance (0,18 de 2,2 kW), alimentation monophasé ou triphasé mais seulement jusqu'à 230V.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?