Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder l'alimentation d'un module XPSECM5131 ou XPSECP5131 ?

Les modules XPSECMxxxx et XPECPxxxx sont alimentés par les bornes A1 et A2.

Une référence correspond à une alimentation :

  • XPECx51xx : alimentation 24 VDC ou 24 VAC,
  • XPECx34xx : alimentation 115VAC,
  • XPECx37xx : alimentation 230 VAC.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?