Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien d'interrupteurs magnétiques codés peut-on associer avec les modules de sécurité XPSDME et XPSDMB ?

Les modules de sécurité XPSDMB et XPSDME sont dédiés à la surveillance des interrupteurs de sécurité magnétique codés.

Il sera intéressant de constater que suivant le niveau de conformité à la norme EN954-1/ISO 13849-1 auquel devra souscrire la machine, le nombre d'interrupteurs magnétiques codés pourra être très différent. 

Le module de sécurité Preventa XPSDMB posséde 2 voies de sécurité : S11-S12-S13 et S21-S22-S23.
Le module de sécurité Preventa XPSDME posséde 6 voies de sécurité : S11- S12-S13 à S61-S62-S63

Sur chaque voie, il est possible d'associer : 

  • en catégorie 4 : 1 seul Interrupteur Magnétique Codé avec ou sans DEL par voie,
     
  • en catégorie 3 : 3 Interrupteurs Magnétique Codé avec DEL, 
                               : Interrupteurs Magnétique Codé sans DEL par voie.

Attention : Si une voie n'est pas utilisée, il faut réaliser un shunt (Exemple : S21 et S23).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?