Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un sélecteur à gradins, unipolaires, avec ou sans position zéro ?

Les 11 positions possibles d'un sélecteurs à gradins ( 0°, 45°, .., 270°, 315°) sont codées sur 11 sorties TOR ( 0, 1, ... , 10,11) via une polarité unique LI1.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les catalogues Schneider, les schémas électriques de principe concernant les sélecteurs à gradins 12 et 20A de 2 à 11 positions, unipolaires avec ou sans position zéro peuvent prêter à ambiguité.

Schéma représentatif des 7 premiers gradins

Ce schéma est le premier pouvant être lu sur le catalogue.

Sur ce schéma, les bornes 2, 6, 10, 14 strappées entre elles sont aussi strappées sur L1,ce qui permet le codage sur les sorties TOR 1, 3, 5, 7 des positions 45°, 135°, 225°, 315° du commutateur.  

Par contre, pour coder les positions 90°, 180°, 270° sur les sorties TOR 2, 4, 6 via les bornes 4, 8 ,12, il manque la polarité L1 sur ces bornes 4, 8, 12.

Pour la compréhension du fonctionnement du commutateur, il est alors nécessaire de strapper L1 avec une des bornes, ici strap entre L1 et borne 4 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma représentatif des 11 gradins

Le deuxième schéma qui explique le fonctionnement de la totalité des 11 gradins montre l'existence du strap manquant au niveau de la borne 22. le schéma est alors complet.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?