Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la résistance à l'humidité relative d'un module XB5 dans une humidité relative de 90% ?

La gamme Harmony XB5 plastique de boutons et voyants a subi un traitement "TH" pour ambiances chaudes et humides.

De ce fait, elle résiste à des cycles successifs de chaleur humide à +40°C et 95% d humidités relative.

Qu'est ce qu'un traitement "TH" ?

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?