Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les entrées prioritaires sur les variateurs de vitesse : logiques ou analogiques ?

Les variateurs de vitesse Schneider disposent :

  • d'entrés logiques souvent utilisé pour la commande du variateur : ordre Marche, ordre Arrêt, etc.
    L'entrée logique L1 est d'ailleurs réservée pour l'ordre Marche du variateur.

     
  • d'entrées analogiques AI1, AI2, etc.. pour assurer la consigne en vitesse.

Il existe néanmoins un cas où les entrées logiques LI2, LI3, etc. peuvent assurer une consigne : il s'agit de l'utilisation des vitesses présélectionnées.

Les vitesses présélectionnées sont prioritaires sur les consignes générées par les entrées analogiques AI1, AI2, etc, même si l'entrée analogique a été configurée dans son canal de référence.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?