Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

peut on fournir en séparé la réf XCSZP590L01M12 ?

Les interrupteurs magnatiques codés (IMC) sont utilisés afin de mettrre en sécurité les carters, portes et portillons de machine dangereuse.

Les références d'IMC en XCSDMx7xx dont à déconseiller en application de sécurité puisqu'elles ne sont pas conformes à la norme en vigueur (ces produits ont été développés pour répondre au marché des anciennes machines, avant que la norme EN1088 existe).

Les IMCs doivent être impérativement associés aux modules de type XPSDM ou XPSMP ou XPSMC.

Un interrupteur magnétique codé est composé de 2 produits (l'interrupteur et l'aimant codé).
L'ensemble est commercialisé sous une même référence qui est différente de la référence des sous ensembles.


Exemple :

L'interrupteur magnétique de référence XCSDMR5902 écrite sur l'emballage est composé de :

  • l'interrupteur XCSZR5902 avec son câble de 2m. Ce sous-ensemble n'est pas commercialisé en séparé.

  • l'aimant codé XCSZR1, celui-ci est commercialisé en séparé.

NOTA : Pour trouver la référence commerciale à partir du sous ensemble, il suffit de remplacer le Z par DM. Cette règle s'applique aux 3 familles DMC, DMP et DMR.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?