Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer la fonction JOG sur un ATV12

Introduction

  • l'agent de production pour engager manuellement du produit dans la machine,
  • l'agent de maintenance pour tester la machine à basse vitesse,
ont besoin d'un mode de marche qui permette de générer une vitesse plus lente que la vitesse utilisée lors de la production classique.
C'est le JOG.
Il permet la marche impulsionnelle avec des temps de rampe minimum (0,1 s), une consigne de vitesse limitée et un temps minimal entre 2 impulsions.
Le variateur ATV12 dispose de paramètres dédiés à cette fonction, mais il est tout d'abord nécessaire de dévalider les fonctions incompatibles
Préalable
La fonction JOG est incompatible avec la fonction :
  • Régulateur PI
Plutôt que de vérifier la présence de chaque fonction incompatible et de la dévalider, il est plus opportun de forcer le produit en "réglages usine"
  • Menu CONF è FCS= InI (avec appui prolongé 2s).
La fonction JOG est prioritaire sur les fonctions :
  • injection DC Auto,
  • vitesses présélectionnées,
Ces fonctions ne sont pas dévalidées en "réglage usine", mais elles ne sont pas forcément contradictoires avec la fonction JOG.
Exemple : LI3 est affectée en réglage usine à une vitesse présélectionnée, si le JOG est aussi configuré avec LI3, à l'activation de LI3, ce sera la fonction JOG qui sera prise en compte .
Il est néanmoins possible de dévalider ces fonctions si le besoin est réel :
  • FULL => Menu FUN => SP2 = 0 Hz,
  • FULL => Menu FUN =>SP3 = 0 Hz,
  • FULL => Menu FUN => SP4 = 0 Hz
Utilisation de la fonction JOG
Paramétrage
  • Menu FULL => FUN => JOG = LI3h.
    Ces affectations sont possibles de LI1h à LI4h (réserver LI1h à la Marche Avant et LI2h à la Marche Arrière).
  •  
Fonctionnement
Lorsque l'entrée logique LI3h sera active (à l'état 1), la consigne évoluera alors de la consigne habituelle à la valeur de " Fréquence JOG " : 5Hz.
Synoptique de fonctionnement   
 
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?