Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'organe de commande sur les démarreurs LE2D à 2 sens de marche ?

Le démarreur à 2 sens de marche de type LE2Dxx est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence monté sur le relais thermique.

La commande est réalisée par un bouton tournant 3 position à rappel au centre.

La position centrale correspond à l'arrêt du moteur.

L'auto-maintien est précablé d'origine.

Attention : il faut prévoir le relais thermique qui n'est pas vendu avec le démarreur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?