Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que les GV2ME avec bloc de contacts intégré peuvent être livrés individuellement ?

Schneider Electric peut fournir les disjoncteurs GV2MExx avec un bloc de contacts auxiliaires intégré mais seulement sous forme de lot dans un emballage unique.

Exemple : la référence GV2ME01AE1TQ comporte obligatoirement 24 disjoncteurs GV2ME01 avec contact auxiliaire GVAE1 intégré.

Cette référence Schneider est une référence adaptée aux stocks des distributeurs Schneider.
Il doit être possible d'acheter à l'unité ces disjoncteurs avec un contact auxiliaire intégré chez  ces mêmes distributeurs.

Pour trouver un distributeur Schneider en tout lieu de France : http://www.schneider-electric.fr/distributeur-M1401-R214.html

Pour mémoire, les autres contacts auxiliaires intégrés aus disjoncteurs GV2ME0x sont :

  • GVAE11 => référence du lot GV2ME0xAE11TQ,
  • GVAN11 => référence du lot GV2ME0xAN11TQ.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?