Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'installer les variateurs ATV11 et ATV12 sur rail DIN ?


Les variateurs ATV11 peuvent être montés sur rail DIN par l'intermédiaire de platines d'adaptation dont voici les références :
 

Image
 

















Les variateurs ATV12 pourront aussi être montés sur rail DIN via d'autres platines d'adaptation.
Se renseigner auprès de Chorus pour connaître la disponibilité de ces références. Tél : 0825 012 999.



 Image

Les platines n'existent pas pour toutes les tailles pour cause de poids trop important incompatible avec sa tenue à la déformation.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?