Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de vitesses présélectionnées est-il possible de disposer sur le variateur ATV312 (ou ATV31) ?


Le variateur ATV312 (ou ATV31) peut comporter 16 vitesses présélectionnées.

Elles sont déterminées par la combinaison des deux états "actif" ou "inactif" ( 1 ou 0 ) qui peuvent caractériser 4 des 6 entrées possibles LI1 à LI6, soit 4² =16 combinaisons.

 

Choisir les entrées à partir desquelles les vitesses "présélectionnées" seront "sélectionnées"

LI1 est réservé au la Marche en Avant du variateur, pour l'exemple seront utilisés : LI2, LI3, LI4 et LI5.

Menu FUN => PSS => PS2 = LI2, 
                                        PS4= LI3,
                                        PS8= LI4,
                                        PS16= LI5.

 

Définir toutes les vitesses présélectionnées sachant que chacune d'entre elles correspond à un état unique des entrées

Menu FUN => PSS => SP2 = 10 Hz,
                                        SP3 = 15 Hz,
                                        etc.
                                        SP16 = 50 Hz.

Ainsi, pour obtenir la vitesse de 15Hz, il sera nécessaire que LI3 soit actif et que LI2,LI4, LI5 soient inactifs.
 

Image


 

 


 





















 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?