Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Bobine de type LX9, que signifie applications spécifiques?

Les bobines de référence :

  • LX9FFxxx,
  • LX9FGxxx,
  • LX9FHxxx,
  • LX9FJxxx,
  • LX9FKxxx,
  • LX9FLxxx,

de caractéristiques suivantes :

  • faible consommation au maintien,
  • bonne tenue aux chutes de tension à l'appel,
  • non susceptibilité aux micro-coupures,
  • capacité à fonctionner sur les réseaux avec des harmoniques de rang <=7,

peuvent être installées sur des installations spécifiques de type :

  • levage (marche par à-coups, cadence élevée),
  • normal-secours (réseau perturbé).
  • Ces bobines sont spécialement adaptées aux usages à température ambiante élevée (montage en tiroir, armoire non ventilée, …).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?