Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les pressions de rupture des pressotats électromécaniques de référence XML ?

Les différentes définitions de pression ''limite" pour les pressostats électromécaniques de référence XMLxx sont les suivantes :

  • Pression minimale de rupture.
    Il s'agit de la valeur maximale garantie de la pression, jusqu'à laquelle il ne doit se produire ni éclatement, rupture ou fuite de l'appareil
    Elle est égale au minimum à 4.5 fois le calibre de l'appareil.

     
  • Pression maximale admissible à chaque cycle (Ps).
    Un pressostat peut supporter cette pression à chaque cycle sans incidence sur sa durée de vie.
    Elle est égale au minimum à 1.25 fois le calibre de l'appareil.

     
  • Pression maximale admissible accidentellement.
    Elle est égale au minimum à 2.25 fois le calibre de l'appareil.

 

Quelles sont les pressions admissibles à chaque cycle pour la gamme XMLF ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?