Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il encore possible de se procurer le produit de référence XBTK70101 ?

L' Interface Homme Machine de référence XBTK70101 commercialisé dans les années 1985 est en arrêt de commercialisation depuis une dizaine d'années.

Le protocole utilisé pour la liaison avec les automates programmables série 7 ( TSXP47, TSXP67, TSXP87) était un protocole propriétaire dénommé alors "ASCII" ou "réglage". Ce protocole est maintenant complètement obsolète et il n'existe donc pas d'interface homme machine actuel de type XBTGT disposant de l'un ou de l'autre.

Néanmoins, Schneider maintient toujours ces produits et le dépannage se différencie au niveau de la référence par le suffixe PA.
Ainsi la référence de dépannage pour le module XBTK70101 est le référence XBTK70101PA .

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?