Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la bobine en 48 Vac pour un LC1D40 ?

La référence de la bobine 48Vac d'un contacteur TESYSD de référence LC1D40 est LX1D6E7.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?