Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les réseaux gérés par un LUFP ?

Le module LUFP* est une passerelle de communication qui permet à des interlocuteurs seulement Modbus de pouvoir communiquer avec d'autres réseaux.

Modbus est un standard de protocole de communication développé depuis plusieurs décennies et qui reste très utilisé par les constructeurs de composants d'automatismes mondiaux.

Ainsi Modbus est natif sur les matériels :

  • démarreur-contrôleur TeSys U,
  • démarreur Altistart 48,
  • variateur Altivar 31 et Altivar 312.

et les passerelles suivantes permettent à ces matériels d'accéder à Fipio, Profibus DP et DeviceNet :

  • LUFP1 : passerelle Fipio / Modbus,
  • LUFP7 : passerelle Profibus DP / Modbus,
  • LUFP9 : passerelle DeviceNet / Modbus.

 

LUFP

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?