Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifie l'erreur "DC 4290" sur un module Zelio?

L'erreur " DC4290" signifie que la taille du programme est supérieure à la taille mémoire disponible.

Il est alors nécessaire d'optimiser le programme pour diminuer sa taille en mémoire.

Il existe un cas où le fait de changer le firmware peut résoudre le problème sans avoir à ôter du programme application, ceci n'est vrai que si utilisation du langage FBD. 

Si l'application a été realisée avec ZelioSoft V2.07, le firmware associé et chargé dans le module Zelio est de version V2.08 ou V2.16.
A partir de ZelioSoft V2.4.1, le  firmware associé est de version V2.18 ou plus.

Une des différences entre les deux firmwares V2.07 et V2.18 tient en l'optimisation de la mémoire allouée au fonctionnement du module zelio si utilisation du langage FBD.

Cette mémoire système libérée peut être utilisée avec profit par le programme application.

La taille mémoire allouée à l'application avec firmware V2.18 est celle la taille mémoire allouée à l'application avec firmwre V2.07 multipliée d'un  coefficient de 1,7

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?