Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les capots de protection des démarreurs ATS48 ?


Il existe des capots de protection des bornes puissances pour les démarreurs à degré de protection IP00 de référence ATS48C14x inclus à ATS48C32x inclus:

  • ATS48C14x à ATS48C17x. La référence est LA9F702,
  • ATS48C21x à ATS48C32x. La référence est LA9F703,

Les références LA9F70x spécifient la fourniture de 6 capots.

Rappel 1

Les démarreurs ATS48 de calibre D17 à C11 sont IP20 lorsque le moteur est connecté (IP00 non connecté) et de ce fait n'ont pas besoin de connecteurs spécifiques.

 Rappel 2

A partir du calibre ATS48C41x , il n'existe pas de capots de protection optionnel, le produit est  protégé en face avant et sur les côtés, il reste néanmoins en IP00.

 



 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?