Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment dimensionner les contacteurs avec en cas de leur utilisation en parallèle ?

Par mise en parallèle des pôles puissance des contacteurs, il est possible d'en augmenter le courant d'emploi.

Il faut appliquer au courant les coefficients suivants qui tiennent compte d'un partage inégal du courant entre les pôles.

  • 2 pôles en parallèle : K = 1.6,
  • 3 pôles en parallèle : K = 2.25,
  • 4 pôles en parallèle : K = 2.8 .


Exemple

Le contacteur LC1D80004xx (catégorie AC1) est conçu pour couper une charge résistive de 80A.

  • deux contacteurs en parallèle de ce type permettront la coupure de 128 A et non 160A,
  • trois contacteurs en parallèle : 180A et non 240A,
  • quatre contacteurs en parallèle : 224A et non 320A.

Comment dimensionner les contacteurs CR1 en cas d'utilisation en parallèle ?

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?