Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible de monter les nouveaux relais thermiques TESYSD à connexion Everlink directement sous les anciens contacteurs ?

  • Les relais thermiques prévus pour les contacteurs TESYSD ne peuvent pas être montés directement sous les vieux contacteurs "D2".

  • Les relais thermiques prévus pour les contacteurs TESYSD connexion Everlink ne peuvent pas être montés directement ni sous les contacteurs d'ancienne gamme "D2", ni sur les contacteurs TESYSD connexion par bornier.

Il est nécessaire dans tous les cas d'utiliser des platines d'adaptation

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bornier relais thermique everlink

Remarque : il peut être préférable de remplacer l'ensemble contacteur + relais thermique surtout si le contacteur esr de la gamme "D2".

 

 

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?