Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on transférer une configuration d'un ATV31 vers un ATV312 ?


Le variateur ATV312 dispose d'une instruction spécifique ( Are ou "Sélect. conf. ATV31") qui lui permet de recevoir une configuration ATV31 préalablement stockée soit dans la console spécifique (pocket) de  ATV31, soit sous forme de fichier accessible par le logiciel PowerSuite sous Windows.

La procédure doit être la suivante que ce soit via la console ATV31 ou via PowerSuite :

  • Menu FUN =>  ArE = 31E,
  • transférer la configuration,
  • une fois le transfert terminé, mettre hors tension le variateur,
  • ensuite mettre sous tension le variateur pour initialiser la configuration,
  • ArE reprend alors sa valeur par défaut (nO).

Pour info, les autres valeurs possibles à affecter au paramètre ArE sont les suivantes:

  • nO  : Transfert entre 2 ATV312.
  • 31E : Transfert à partir d'un ATV31E (Europe) vers un ATV312.
  • 31A : Transfert à partir d'un ATV31A (Asie) vers un ATV312. 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?