Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existent ils toujours des interrupteurs à tirette, à crochet ou à anneau pour la commande de porte ?

Schneider Electric commercialise toujours une gamme d'interrupteur à commande manuelle à impulsion qui peuvent servir à commander une ouverture de porte.

A impulsion signifie qu'il existe un ressort de rappel qui repositionne la tête dans son état repos dès qu'il n'y a plus d'effort sur celle-ci. 

Spécifications techniques

  • boitier métallique dy type XCKMxxxx,
  • résistance à l'arrachement de la tête de commande: 237 daN,
  • résistance à l'arrachement de l'anneau de commande: 38 daN,
  • endurance : 1 500 000 manoeuvres,
  • température de fonctionnement de -40°C à +70°C.

Types de commande

Ces interrupteurs sont caractérisés aussi par le type de le tête de commande

  • par tirette, référence : XY1AC119,
    un contact "O" "F" unipolaire,
    Contact
    à action dépendante.
    Variante : XY1AC129 : idem XY1AC119 sauf un contact "O" et un contact "F" bipolaire décalés.

Image

  • par crochet, référence : XY1AC117,
    un contact "O" "F" unipolaire,
    Contact
    à action dépendante.

 

 

  • à anneau, référence : XY2CD111
    un contact "O" "F" unipolaire,
    Contact
    à action brusque.

Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?