Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment migrer une application d'un ATV58 vers un ATV71 sous PowerSuite ?

 

Utilisation de Powersuite
 

L'outil PowerSuite permet une migration aisée d'une application ATV58 vers une application ATV71.

Pour la réaliser, il est nécessaire d'exporter le fichier lié à l'application ATV58 (*.58c ou *.58f) :

  • onglet "fichier" du menu principal,
  • commande "exporter",
  • choisir le répertoire où sauvegarder le fichier à exporter, nommer le fichier et l'enregistrer. Il apparaîtra sous ce même répertoire sous forme de .58c.
     

Ensuite, une fois l'application exportée, il faudra l'importer sous environnement ATV71 :

  • dans l'onglet "Affichage" du menu principal , cliquer sur "Configurations",
  • Apparait alors dans l'arborescence le répertoire "Mes configurations",
  • Dans ce répertoire "Mes configurations", sélectionner "Variateurs Altivar" puis "ATV71".  ATV71 apparaît alors en "grisé",
  • clic droit sur ATV71 et sélectionner "importer".
     

Connectique


Si le fichier ATV58 n'a pas déjà été sauvegardé sur PC, il sera nécessaire de disposer de la connectique appropriée pour décharger le variateur ATV58 puis recharger le variateur ATV71
Le kit de connexion VW3A8106 permet de connecter le PC équipé d'un port USB ou SUB-D9 au variateur ATV71 équipé d'un port RJ45 ou au variateur ATV58 équipé d'un port spécifique.

Pour en savoir plus sur le kit de connexion, cliquer sur le lien suivant : Kit de connexion VW3A8106

Si le fichier ATV58 a déjà été sauvegardé, il suffira alors d'approvisionner le câble TCSMCNAM3M002P (USB - RJ45)
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?