Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la difference entre le mode REFLEX et le mode REFLEX POLARISE sur les détecteurs de technologie photoélectriques?

Les deux modes REFLEX et REFLEX POLARISE sont complémentaires dans le type de matériau qu'ils sont chargés de détecter et pour leur distance de détection :

Mode REFLEX:

Ce mode de détection ne convient pas à la détection d'objet réfléchissant qui peut être vue comme un réflecteur, donc pas détecté du tout.
L'objet à détecter doit être opaque.
En contrepartie, les distances de détection sont importantes.


Mode REFLEX POLARISE :

Ce mode de détection est adapté aux objets réféléchissants tels que les miroirs ou le métal poli, Il est aussi adapté à la détection d'objets semi-transparents.

Par contre, la distance de détection est plus courte.


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?