Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-il des boutons poussoirs à accrochage non lumineux dans la gamme XB6 ?

Non, la solution est :

  • utiliser une tête de bouton poussoir lumineux à accrochage sans capsule, 
  • rajouter un opercule de la couleur souhaitée,
    Attention : ne pas oublier de prendre un corps à contact pour associer avec la tête.

Exemple :

L'opercule (ou capsule) opaque Noir ZB6YAA2 se monte sur une tête de BP lumineux à accrochage (sans capsule)  ZB6AF0.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?