Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de rajouter des contacts sur les manipulateurs XD4 et XD5 ?


Non
, il n'est pas possible de rajouter des contatcs sur les manipulateurs XD4 et XD5.
 

Rappels sur les manipulateurs XD4 et XD5


Pour mémoire, ces manipulateurs sont mono-cran et ne disposent que d'un contact "F" ( NO) par direction.

Quatre références sont commercialisées : 

  • deux pour les manipulateurs 2 directions : XD4PA12 (sans rappel au zéro), XD4PA22 (avec rappel au zéro),
  • deux pour les manipulateurs 4 directions XD4PA14 (sans rappel au zéro)et XD4PA24 (avec rappel au zéro).
     

Raisons du non-montage de contacts supplémentaires sur les XD4 / XD5


Les contacts montés sur ces manipulateurs ne sont pas les contacts standards des gammes Harmony 4 et 5.
La course d'actionnement de ces contacts spécifiques est différente de celle assurée par les contacts standards.
Il n'est donc pas possible de remplacer les uns par les autres.
De fait, il n'existe pas de pièces de rechange de contact pour ces manipulateurs, seulement des corps complets :

  • ZD4PA103 (2 directions)
  • ZD4PA203 (4 directions)
     

Solution


Pour pouvoir disposer de 2 contacts par direction, il est nécessaire d'utiliser les manipulateurs de la gamme XD2GA** sur lesquels il est possible d'ajouter un contact (ZB2BE101 ou ZB2BE102) supplémentaire, l'effort à fournir sur le levier sera plus important, la durée de vie sera plus courte.

Les manipulateurs XD2GA sont déterminés sur grille spécifique car ils sont fabriqués à la commande :

Pour pouvoir commander la manipulateur XD2GA** : Grilles pour détermination de produits spécifiques.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?