Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'avoir un commutateur à came avec le retrait de la clé dans toute les positions ?

Oui, il est possible de définir un commutateur à came avec retrait de clé possible dans toutes les positions mais il s'agira d'un produit spécifique à réaliser en complétant la grille de fabrication adaptée.

Cette fiche est jointe à ce dossier.

Pour sélectionner le retrait de la clé sur une position, il faut cocher avec une croix sur la position souhaitée.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi sur l'exemple de la grille de fabrication jointe à ce dossier (2ème page), si le retrait de la clé doit être en position 1 , la fiche doit être codée de la façon suivante ( croix dans colonne "x": 

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?