Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que peut on mettre a la place de la gamme CA3KN ou CA2KN?

Les produits référencés CA3KN ou CA2KN sont des contacteurs auxiliaires de la gamme LC1K d'ancienne génération.

A l'époque, le nombre de références étaient plus important du fait qu'il existait beaucoup plus de variantes en nombre et nature de contact en "O" et " F".
Pour trouver l'équivalent, il est nécessaire de trouver ce nombre de contacts et déterminer la tension de la bobine de commande, ce qui est possible d'après la référence du contacteur et le décodage de celle-ci :
Ancienne gamme
Référence générique CAuKNvwxyz avec :
  • u = 2 , la bobine de commande est à courant alternatif,
    u = 3 , la bobine de commande est à courant continu.
  • v = nombre de contacts "F"
    w = nombre de contacts "O"
  • les deux derniers digits yz signifient le niveau de tension de la bobine de commande : exemple yz = BD ( 24 V ) yz = M7 ( 230V)
Nouvelle gamme
La nouvelle gamme comporte 4 références :
Bobine à courant alternatif
  • CA2SK20yz, 2 contacts "O",
  • CA2SK11yz, 1 contacts "O", 1 contact "F",
les deux derniers digits yz signifient le niveau de tension de la bobine de commande : exemple yz = BD ( 24 V ) yz = M7 ( 230V)
Bobine à courant continu
  • CA3SK20yz, 2 contacts "O",
  • CA3SK11yz, 1 contacts "O", 1 contact "F",
les deux derniers digits yz signifient le niveau de tension de la bobine de commande : exemple yz = BD ( 24 V ) yz = M7 ( 230V)
Si le nombre de contacts n'est pas suffisant, il sera nécessaire d'utiliser un et un seul bloc de contacts auxiliaires instantanés :
  • LA1SK20, 2 contacts "O", 
  • LA1SK02, 2 contacts "F",
  • LA1SK11, 1 contacts "O", 1 contact "F",
Si cet ajoût ne suffit pas, utiliser les contacteurs auxiliaires gamme TESYSD CADxx.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?