Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'obtenir les capôts démontables des interrupteurs de position XCSD et XCSP ?

Non, il n'existe pas de référence pour les capôt démontables. Il est livré avec les interrupteurs de position et il n'est pas possible de le commander en séparé.

Les interrupteurs de position XCSMxx, XCSDxx et XCPxx sont équipés de vis spéciales à tête TORX PLUS 5 empreintes avec détrompage central pour interdir le démontage avec un outil traditionnel.

Les têtes de vis sont identiques sur les 3 produits.

Le capôt démontable est livrée avec chaque IDP de sécurité.

Il n'est pas commercialisé pour ne pas permettre aux personnes non habilitées de les démonter.

 

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?