Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi l'actionnement manuel des bobines à courant continu des contacteurs TESYSD est-elle plus difficile qu'auparavant ( gamme D2) ?

Les contacteurs avec des bobines à courant continu et basse consommation TesysD fonctionnent avec un électro-aimant comportant un aimant permanent.

Si le porte-contact mobile (la pièce bleue) est manuellement actionné lors d'un test des contacts, il pourra être constaté une résistance à l'enfoncement, due à l'effort nécessaire pour vaincre le champs magnétique de l'aimant permanent.

Attention les contacteurs ne doivent pas être manoeuvrés manuellement si le circuit de puissance est alimenté.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?