Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer les paramètres de communication Modbus (vitesse, adresse et format) de l'ATV61 et de l'ATV71?


Pour paramétrer une communication Modbus sur un variateur de vitesse ATV61 ou ATV71, il est nécessaire de modifier les paramètres spécifiques Modbus suivants à partir du menu : 1.9 - COMMUNICATION


 Image
 
























Dans la plupart des cas où le port de communication utilisée est le port RS485 de la carte contrôle, il suffira de configurer :


Menu  1.9 - COMMUNICATION ==> Adresse Modbus = (1 à 247), utiliser adresse 1 s'il n'y a qu'un esclave Modbus,
                                                                Vitesse Modbus = (4800 à 38400 bits/sec), Les plus utilisés sont 9600 et 19200 bits/sec ,
                                                                Format Modbus =  8E1, 8 bits de données, parité paire, un bit de stop utilisé par le matériel Schneider.

    8E1 : 8 bits de données, parité paire, un bit de stop

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?