Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser des interrupteurs magnétiques codés avec un module de sécurité XPSAF ou XPSAK ?

En France, du fait de la norme EN1088/ISO14119, l'utilisation des modules XPSAF ou XPSAK comme surveillance d'interrupteur magnétique codé (IMC) n'est pas applicable.

Pour bénéficier d'une surveillance d'interrupteurs magnétique codés satisfaisant aux exigences de la catégorie 4 de la norme EN 954, il est nécessaire d'utiliser :

  • des IMCs  comprenant 1NO + 1NF de sécurité,
    les références usuelles sont XCSDM5xxx,

  • un module de sécurité de type XPSDMB ou XPSDME.

Attention : il est possible que la législation sécurité des autres pays permettent l'assemblage du module XPSAF avec les IMCs.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?