Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la compatibilité des blocs auxiliaires instantanés, temporisé et à accrochage entre les contacteurs LC1D de 40 à 65A ?

Calibre 40 à 65A

La génération actuelle des contacteurs de ce calibre commercialisée par Schneider Electric depuis 2009 (gamme TESYSD Everlink) est la suivante :
  • LC1D40Axx,
  • LC1D50Axx,
  • LC1D65Axx.
Spécificités :
  • une taille unique (55mm) quelque soit l'alimentation de la bobine (continu ou alternative)
  • Ils comportent tous un contact auxiliaire "0" et un contact auxiliaire "F",
  • borniers Everlink qui garantit une qualité de serrage permanente des bornes
  • existence de jeux de barres multi-départs permettant un pré-câblage de la puissance
Ils remplaçent depuis cette date l'ancienne gamme commercialisée entre 2001 2009 (gamme TESYSD) :
  • LC1D40xx,
  • LC1D50xx,
  • LC1D65xx
Spécificités
  • une taille unique (75mm) quelque soit l'alimentation de la bobine (continu ou alternative) ainsi xx = P7 pour 230VAC ou xx = BD pour 24VDC.
  • Ils comportent tous un contact auxiliaire "0" et un contact auxiliaire "F",
Cette gamme a elle-même remplacé en 2001 la gamme "D2" :
  • LC1D4011xx à LC1D6511xx pour les contacteurs à bobines à courant alternatif
  • LP1D4011xx à LP1D6511xx pour les contacteurs à bobines à courant continu
Spécificités :
  • deux tailles différentes selon l'alimentation de la bobine
  • Ils comportent tous un contact auxiliaire "0" et un contact auxiliaire "F",

Similitudes et écarts entre les gammes
  • La taille unique  (55mm) de la nouvelle gamme de contacteurs ("TESYSD Everlink") aboutit aux spécifications suivantes :
    1) Il est impossible d'échanger une bobine à courant continu par une autre bobine à courant continu sur les contacteurs de la nouvelle gamme alors que c'était possible avec l'ancienne.
    2) Il est impossible d'échanger une bobine à courant alternatif par une bobine à courant continu
    3) Il est possible d'échanger une bobine à courant alternatif par une autre bobine à courant alternatif.
    4) Il est impossible d'échanger une bobine à courant à courant continu par une bobine à courant alternatif.
  • la nouvelle gamme dispose de bornier Everlink qui garantit une qualité de serrage permanente des bornes. Il est à noter que la gamme actuelle de contacteurs de calibre 9 à 38A ne dispose pas de cette fonctionnalité. 
  • les additifs frontaux et lattéraux de la nouvelle gamme "TESYSD  Everlink" 40 à 65A de 2009 sont identiques aussi bien à ceux utilisés par l'ancienne gamme "TESYSD" calibre 40 à 65A > 2001 que ceux utilisés par la gamme actuelle calibre 9 à 38A.
    Blocs de contact auxiliaires référence montage frontal : LADNxx et LADCxx.
    Blocs de contact auxiliaires temporisés montage frontal référence : LADTxx à LADRxx.
    Blocs de contacts auxiliaires montage lattéral référence : LAD8N11, LAD8N20 et LAD8N02.
  • Les additifs frontaux sont interchangeables entre un contacteur de l'ancienne gamme "D2" calibre 40 à 65A < 2001  et les deux  gammes calibre 40 à 65A >2001 ("TESYSD") et >2009 ("TESYSD Everlink").
    Blocs de contact auxiliaires : nouvelles références : LADNxx et LADCxx : anciennes références LA1DNxx et LA1DCxx.
    Blocs de contact auxiliaires temporisés : nouvelles références : LADTxx à LADRxx , anciennes références : LA2DTxx à LA3DRxx.
    Blocs de contact auxiliaires avec contacts étanches : Les références n'ont pas évolué entre l'ancienne et la nouvelle gamme.
  • Les additifs lattéraux sont interchangeables entre l'ancienne gamme calibre "D2" de calibre 40A à 65A < 2001 et les deux générations de contacteurs calibre 40A à 65A >2001 "TESYSD"  et >2009 "TESYSD Everlink".
    Attention, le nombre d'additifs et leur emplacement est différent. Ancienne gamme "D2" < 2001 : deux additifs lattéraux (droite + gauche) sont possibles comme pour la gamme "TESYSD" > 2001, par contre la nouvelle gamme " TESYSD Everlink" ne supporte qu'un seul additif lattéral soit à gauche, soit à droite que ce soit pour les contacteurs à bobine à courant continu ou pour les contacteurs à bobine à courant alternatif.
    Blocs de contacts auxiliaires : ancienne référence : LA8DN11, LA8DN20, nouvelle référence : LAD8N11, LAD8N20 et LAD8N02
  • Il est impossible de monter directement les relais thermiques nouvelle gamme  sur les contacteurs de l'ancienne gamme, il est nécessaire d'utiliser une platine d'adaptation pour profilé LA7D3064 avec la platine de fixation LA7D902 pour fixation par vis.
  • Le bloc d'accrochage mécanique de la nouvelle gamme calibre 40A à 65A "TESYSD Everlink" > 2009 est de référence LAD6K10xx, il s'agit de la même référence que pour la gamme actuelle "TESYSD" 9 à 38A. Elle est différente de celle des familles " TESYSD" >2001 et "D2" <2001 calibre 40A à 65A de référence LA6DK10xx et de celle de la génération " D2" <2001 de référence LA6DK2x (avec autocoupure de la bobine de contacteur).
    Ces références sont interchangeables en dimensions et fixations (anciens blocs sur nouveaux contacteurs et nouveaux blocs sur anciens contacteurs) à l'avertissement près suivant :
    Attention : lors de l'échange de contacteur de génération "D2"  < 2001 vers la nouvelle génération, il sera nécessaire de modifier le mode d'alimentation du bloc d'accrochage sinon on peut griller le LAD6K10xx.
Annexe : Quelle est la signification du suffixe A65 en fin de référence d'anciens contacteurs ?
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?