Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle sont les différences que l'on peut observer entre l'ancienne et la nouvelle famille de contacteurs LC1D ?

Les contacteurs série D sont progressivement redéfinis en design, fonctionnalités et encombrements :

  • contacteurs calibre 9A à 32A redéfinis en 2001 à laquelle a été rajouté la taille 38A,
  • contacteurs  calibre 40A à 65A redéfinis en 2001 et en 2009,
  • contacteurs calibre 80A à 150A redéfinis en 2001.

Les différences essentielles entre l'ancienne gamme < 2001 gamme  "D2" et la nouvelle gamme >2001 gamme "TESYSD" sont :

  • une taille de contacteur unique par famille, auparavant, chaque famille comportait deux tailles : une taille pour contacteur à bobine à courant continu ( LP1D) et une taille pour bobine à courant alternatif  (LC1D)
     
  • deux contacts auxiliaires "OF" natif sur le contacteur de dernière génération alors que chaque calibre de l'ancienne gamme pouvait comporter un "O" ou un "F" ou aucun contact.

Adaptation des additifs (blocs de contacts auxiliaires, relais thermiques, blocs temporisation) entre contacteurs de calibre identique et de génération différente "D2", "TESYSD", "TESYSD Everlink"

Contacteurs calibre 9 à 38A

Contacteurs calibre 40 à 65A

Contacteurs calibre 80 à 150A

Nombre et nature d'additifs pouvant être positionnés sur les contacteurs de la dernière génération "TESYSD" et "TESYSD Everlink"

Tableau des additifs sur contacteurs TESYSD et TESYS Everlink

Signification du suffixe A65 en fin de référence d'anciens contacteurs

Signification du suffixe A65 en fin de référence de contacteurs LC1D

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?