Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la substitution possible de XUVH003530 - XUVN0243R

Détail des références XUVH003530 - XUVN0243R

  • XUVH003530 : amplificateur pour tête optique, 3 fils PNP, fonction claire ou sombre programmable, alimentation 12-24VDC,

  • XUVN0243R : fourche barrage, portée de 0,02 m entre mâchoires, émetteur récepteur vert,

 

Substitution

Cet ensemble fourche photoélectrique barrage - amplificateur sera subtitué par un seul produit (amplificateur intégré). Les solutions sont alors :

  • XUVH0312 (PNP) ou XUVJ0312 (NPN) , portée de 0,03 m entre mâchoires.

  • Fourche optique à apprentissage XUYFNEP60030 ou XUYFANEP60030 ces deux produits disposent des deux sorties 3 fils deux sorties PNP et NPN. possibilité de régler la sensibilité

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?