Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment créer et modifier un mot de passe dans un ZELIO LOGIC SR2 et SR3?

Saisie du mot de passe


Aller dans : Menu CONFIGURATION, rubrique MOT DE PASSE

Initialement, la clé n’est pas affichée et chaque digit est à 0. Le message ENTRER apparaît dans la fenêtre.

  • sélection du digit à saisir avec les touches de navigations (flèches direction gauche et droite), 
  • choix de la valeur de chaque digit avec les touches + et - du menu contextuel,
  • validation du mot de passe avec la touche Menu/OK, ce qui ouvre la fenêtre de validation,
  • validation supplémentaire avec la touche Menu/OK.
     

Résultat : l’affichage retourne sur le menu PRINCIPAL.
 

Image

  

Suppression du mot de passe


Pour annuler le mot de passe, Aller dans : Menu CONFIGURATION, rubrique MOT DE PASSE

Image

  

Initialement, la clé est affichée signifiant : module logique protégé.

Le message EFFACER et le nombre d’essai 1 / 5 apparaissent dans la fenêtre.

Les cas suivants peuvent se présenter :

  • mot de passe correct : le mot de passe est alors inhibé et le module logique retourne sur le menu MOT DE PASSE,
  • mot de passe erroné : le compteur EFFACER s’incrémente.
     

Si le mot de passe n’est pas correct 5 fois de suite, la sécurité est verrouillée pendant 30 minutes.
Si pendant cette période l’alimentation du module logique est coupée, alors le décompte repartira lors de la remise sous tension.

 

Modification du mot de passe


Pour modifier le mot de passe, il suffit d’annuler l’ancien et d’en saisir un nouveau.

 

Reset (effacement) du mot de passe


Cliquer sur le lien suivant: Comment reseter un mot de passe oublié sur un ZELIO ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?