Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible d’utiliser la commande déportée LU9AP12 avec le kit de fixation LU9AP00 sur un bloc de démarrage direct 2 sens de marche : LU2B12 Ou LU2B32 ?

Le module de référence LU9AP00 est le kit de commande déportée utilisé pour piloter à distance les bases puissance démarrage direct 1 sens de marche de type TESYSU et de référence LUB12 ou LUB32,

ll comprend une équerre et un axe (profondeur maximale 508 mm).

Ce module ne peut être monté sur une base puissance démarrage direct 2 sens de marche que si le bloc inverseur LU6MB0 pour un montage séparé de la base est utilisé.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?