Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible d’utiliser les jeux de barres tripolaires 63A des GV2 sur la gamme Tesys U ?

Les jeux de barres tripolaires 63A sont identiques pour pré-câbler plusieurs modules de type :

  • disjoncteurs GV2,
  • contacteur LC1D,
  • démarreur contrôleur TESYSU.

Ces jeux de barres  sont caractérisés par  :

  • leur pas : largeur du module, existe en pas de 45mm ou 54 mm,
  • leur utilisation en nombre de dérivation : 2, 3, 4 ou 5 dérivations,

 

Exemple de décomposition d'une référence : GV2G245.
Radical GV2Gx : 2 = 2 dérivations et 45 = pas de 45 mm (distance entre blocs LUBxx)

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?