Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible d’utiliser la commande déportée GV2AP02 sur un LUB12 ou 32 ?

Non, la commande déportée GV2AP02 n'est utilisable que pour les GV2Px et GV2Lx

Pour les embases de la gamme Tesys U, il est nécessaire d'utiliser :

  • le kit de fixation : LA9AP00,
  • la poignée rouge sur plastron jaune IP54 : LU9AP12.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?