Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment pallier à la détérioration des contacts de sortie d'un Zelio lorsqu'il pilote des lampes à économie d'énergie ?

Les lampes à économie d'énergie ne sont pas résistives comme peuvent l'être les lampes à incandescence.

Ainsi :

  • la lampe à économie d'énergie est une charge capacitive,
  • le tube fluo à ballast magnétique est une charge inductive.

A chaque coupure, elles sont sujettes aux surtensions typiques des charges inductives ou capacitives.

Pour les protéger lorsqu'elles doivent gérer l'alimentation des lampes à économie d'énergie , il est alors nécessaire de relayer les sorties des relais programmables ZELIO 

L'utilisation de contacteur modulaire semble la solution la plus adaptée, ainsi

  • 15373 pour un contacteur CT,
  • 15030 pour un contacteur CT avec silencieux.

Rappel

Encas de coupure d'une charge inductive ou capacitive, une surtension apparaît à ses bornes. Cette surtension peut atteindre plusieurs milliers de volts et une fréquence de plusieurs MHz.
Elle est susceptible de provoquer des perturbations dans le fonctionnement des automatismes comportant de l’appareillage électronique.
Les modules de protection permettent de réduire la valeur de la surtension de coupure et, de ce fait, limitent l’énergie des signaux parasites à un niveau non perturbant pour les bobines et les appareils environnants.

Ces modules s’utilisent pour éviter :

  • les problèmes de compatibilité électromagnétique,
  • la dégradation des matériaux des contacts,
  • la destruction de l’isolement par la surtension,
  • la destruction des composants électroniques.

Il faut obligatoirement relayer toutes les charges inductives et capacitives sur ce type d'automate.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?