Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est la valeur ohmique de déclenchement d'une sonde PTC sur un ATV58?

Le message de défaut surchauffe moteur OtF indique une température moteur trop élevée.

La température du moteur est captée par des sondes PTC reliées au variateur ATV58 via des entrées spécifiques +10, AI3A, AI3B et COM de la carte d'extension VW3A58201.

Le comportement du variateur est alors le suivant :

  • à température nominale, la résistance mesurée entre les bornes AI3A et AI3B doit être de 1500 ohms correspondant à 6 sondes maxi de 250 ohms à 20°C ou à deux jeux de trois (quelquefois précâblées dans les moteurs).

     
  • le variateur détecte un défaut OtF sur les sondes PTC si la valeur mesurée de l'impédance au niveau des entrées spécifiques est telle que Rsonde > 2000 Ohm => U sonde = 1,66 V.

     
  • le défaut est effacé si la résistance du circuit de sonde est telle que : Rsonde < 1500 Ohm => U sonde < 1,3 V

 

Attention : Il est nécessaire de respecter le câblage préconisé ainsi que les valeurs de résistances : R=10 kOhm en série avec la sonde.

 

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?